主题中讨论的其他器件:BQ79616、
工具与软件:
大家好!
我们有一个原理图、希望尽可能审阅该原理图/获取相关反馈。 大多数想要确保我们没有错过任何明显的东西,然后再发送给第一批原型.
e2e.ti.com/.../bms_5F00_ver1.3_5F00_review.pdf
具体问题:
- 是否需要为 BQ79616未使用的 GPIO 使用外部下拉电阻器、或者是否可以使用内部下拉电阻器?
-与外部安装的热敏电阻一起使用的 GPIO 所需的 TVS 二极管?
欢迎您提供任何反馈!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我们有一个原理图、希望尽可能审阅该原理图/获取相关反馈。 大多数想要确保我们没有错过任何明显的东西,然后再发送给第一批原型.
e2e.ti.com/.../bms_5F00_ver1.3_5F00_review.pdf
具体问题:
- 是否需要为 BQ79616未使用的 GPIO 使用外部下拉电阻器、或者是否可以使用内部下拉电阻器?
-与外部安装的热敏电阻一起使用的 GPIO 所需的 TVS 二极管?
欢迎您提供任何反馈!
尊敬的 Reider:
MSPM0的开漏引脚 需要 4.7k Ω 上拉电阻、而不是 R1和 R2 = 100k Ω。 它应上拉至 CVDD 侧。 CVDD 无法接触 MCU 的5V、否则在将 CVDD 连接到 MCU 的5V 电压时 CVDD 不会开启。
旁路电容器和 IC 电源具有建议的值。 当前 GPIO 配置没有问题。 电芯检测、CB 滤波和电芯平衡电阻器设置正确。
Unknown 说:]- 是否需要为 BQ79616未使用的 GPIO 使用外部下拉电阻、或者是否可以使用内部下拉电阻?
外部下拉电阻用于降低噪声环境中的噪声。 如果器件环境或负载中没有很多噪声、则无需下拉电阻。 如果有很多噪声可能来自环境或负载、那么我建议添加下拉电阻。
Unknown 说:]-与外部安装的热敏电阻一起使用 GPIO 需要的 TVS 二极管?
外部安装的热敏电阻不需要 TVS 二极管。
此致、
David
感谢 David、非常乐于助人。
对于我在 BQ79616-Q1数据表中参考的 UART 上拉值:

但考虑到 MSPM0的5V 容限引脚上的开漏、正确驱动需要较低的上拉电阻、这是有道理的。 那么我们应该拥有:
- MSPM0 TX 上为4.7k Ω、BQ79616 RX 上为100k Ω 和51pF 电容器?
–MSPM0 RX 上的100k Ω
澄清问题:数据表提到 CVDD 可以为睡眠和工作状态下的外部负载提供10mA。 在我们的原理图中、CVDD 和+5V 位于同一网上:

正常运行期间 MSPM0的唯一供电方式是通过 CVDD (对 MSPM0进行编程时除外)。 这是正确的方法吗?
此致!
Reider
尊敬的 Reider:
[报价 userid="611308" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385916/bq79616-q1-request-for-schematic-review-bq79616-m0l1304/5301401 #5301401"] 正常运行期间 MSPM0的唯一供电方法是通过 CVDD (编程 MSPM0时除外)。 这是正确的方法吗?在关断期间、CVDD 至少为3.4V、并且可提供高达5mA 的电压。 在我使用 MSPM0进行测试期间、我的笔记本电脑5V 与 CVDD 发生冲突、但对于您的设计来说、这不是问题。 由于您仅使用 CVDD 为 MSP 供电、因此只要 MSPM0消耗的不超过5mA、配置就没有问题。
[报价 userid="611308" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385916/bq79616-q1-request-for-schematic-review-bq79616-m0l1304/5301401 #5301401"]那么我们应该拥有:
- MSPM0 TX 上为4.7k Ω、BQ79616 RX 上为100k Ω 和51pF 电容器?
–MSPM0 RX 上的100k Ω
[报价]是的、这样没有问题。
此致、
David