This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A **继电器驱动电路问题:引脚16**处出现意外输出电压

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386634/uln2003a-uln2003a-issue-with-relay-driving-circuit-unexpected-output-voltage-at-pin-16

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们在当前的设计中使用上述器件来驱动基于电机的项目中的继电器。 VCC 的电压约为24V、我们以5V 的电压驱动输入。 下图是原理图。

OPEN_REL_M_A 的电压电平为5V、第16引脚处的输出应为0V。 不过、测得的值大约为0.6V。 这个输出被馈送到下一个对(引脚2)、而第15个引脚上的输出再次大约为0V。 中间没有额外的元件、输入来自与门(OPEN_REL_M_A)。

似乎第二对(引脚2和15)将0.6V 解释为更高的电压、从而产生0V 输出、这对于我们的应用来说是不正确的。 我们需要来自第二对的更高输出、并需要将第一对的输出最小化为0V、而不是0.6V。 您能帮助我们确定我们可能错过的任何潜在问题吗?

谢谢你。

Sarath M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传了完整的 schch 图、输出 U11E 已连接到继电器。