This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:非有效输入端的电源多路复用器阻断电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379048/tps2663-power-mux-blocking-voltage-on-non-active-input

器件型号:TPS2663

工具与软件:

如果我使用 VMAIN 操作系统、则不希望将任何电压施加到 VAUX、反之亦然。
我已经对电路进行了调整、因此我在 VMAIN/VAUX 和 IN_SYS 之间提供了一个肖特基二极管。
但现在情况仍然是、当我使用 VMAIN 操作系统时、VAUX 下的电压大约为4.7V、当我通过 VAUX 操作时、VMAIN 下的电压大约为3.7V。
我不能很好地解释这一点。
一种可能的方法是像没有阻断 FET (漏极 Q1/Q4)一样将 IN_SYS 连接到 IN 吗?
非有效 IC 的 BGATE 和 DRV 上也存在4.7V 和10V 的电压、这种情况是否正常?

上一个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372600/tps2663-powermux-application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。 很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我已测试了新样片。 很遗憾、我无法使用任一 IC 通过 Rlimit 实现4.5A 设置。 两个开关在大约3.5-3.8A 负载时关闭、因为它们会变得很热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    您能否共享布局文件以供审阅?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 评估板上提供了两个选项。 另一种是分立式 FET 解决方案。 此解决方案可以很好地工作到5A load.e2e.ti.com/.../PowerMux_2D00_EVAL.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我将在明天的 EOD 之前检查并重新处理此问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我要强调的一点是、存在电流限制容差。 所以、您的器件可能在下侧显示电流限制。

    如果将电流限制增加到6A、仍会看到器件在3.5-3.8A 时关闭?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    是的、好。 我将尝试它。 但只能在下周测试。 但是、在4K 欧姆时、我距离最低规格仍然相对较远、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    最低4K 欧姆的电阻最高可达4.185A。 我同意3.5A 比这低得多。 根据进一步的实验、我们可以得到一些想法。  还使用哪种负载?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我使用 H&H PL1512电子负载进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 CR 模式下使用负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    借助3k (6A 限制)、我现在已经能够在 CR 模式下测量以下内容

    通过 VMAIN 提供24V 输入
    大约 VAUX 上仍然存在4.8V 电压
    可承载最大负载 5.5A、之后 IC 关闭。

    通过 VAUX 提供24V 输入
    大约 3.7V 仍存在于 VMAIN 上
    可承载最大负载 3.5A 电流时、IC 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    为了隔离器件输出连接的影响、是否可以消除两个器件之间的 VOUT 短路、然后进行测试?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    根据建议、我已断开 IC 之间的连接。
    VDF-VMAIN 提供了与以往相同的结果 IC。 IC 从大约5.5A 关闭。
    隔离时、IC VAUX 可承受高达约5.3A 的负载电流。
    关于 VOUT VAUX-VAUX 的一个奇怪的地方是、当它没有负载时、我无法正确测量 IC。 测量期间的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    当您断开 VOUT 时:

    1.在空载时将万用表连接到 IC Vaux-Vaux,您看到 VOUT 下降了吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    我在电路板上没有冷焊点、因此压降、我无法正确测量。 现在、即使使用 Vaux、电压也是正确且恒定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、结论是每个渠道是否按预期单独工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少使用一个通道、我可以达到几乎5.58A 的最低电流。
    是的、它们的独立工作效果更好。