This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867Q1EVM:我想在此 EVM 中将 LP8867-Q1替换为 LP8869C-Q1

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1, LP8869C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386025/lp8867q1evm-i-would-like-to-replace-lp8867-q1-for-lp8869c-q1-in-this-evm

器件型号:LP8867Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:LP8869C-Q1、LP8867-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想在此 EVM 中将 LP8867-Q1替换为 LP8869C-Q1。

有可能吗? 如果这是不可能的,你能告诉我原因吗?

此致、

石井启吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keigo

    请不要这样做、因为 LP8869C 没有电力线控制功能。 不管用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhiqian

    感谢您的答复。

    我想评估 LP8869C-Q1。

    在评估 LP8869C-Q1时、我们应该怎么做?   

    您能告诉我如何评估 LP8869C-Q1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keigo

    根据电子邮件中的说明、请先使用 LP8867EVM。