This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561学习周期问题

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382777/bq27z561-bq27z561-learning-cycle-question

器件型号:BQ27Z561
Thread 中讨论的其他器件:BQ25185BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、我已经准备好完成学习周期过程了。

我们当前的设计采用太阳能 和 bq25185充电器...截止频率当前设置为30mA。  

我被告知目前太阳能电池板的预期最多围绕50mA。 我们使用的是 inr18650-35E 4p 电池组、其截止电流为( 每节电池的68mA -->电池组的272mA)、标准充电电压为4.2V、电池的1700mA per cell ->电池组的6800mA)

我们的位置远不及标准充电电流、我认为这称为涓流充电。 电量监测计是否仍能在这些低电流电平下工作。


如何设置此处提到的充电项收尾电流:

实现成功的学习周期(tij.co.jp)


学习过程将执行电源提供的充电。 但现场电池只能使用太阳能电池板充电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    即使在充电电流较低的情况下,测量仪表仍能正常工作(电池只需要永久充电),测量仪表仍应能够准确跟踪。 充电项收尾电流应设置为比充电器的截止电流高约10%。 因此、对于您的应用、我会将充电项收尾电流设置为35mA。 确保将 CHG THRESHOLD Current 设置为小于30mA 的值、并将 Quit Current THRESHOLD 设置为小于 Chg 和 Dsg Current THRESHOLD。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick!  

     学习过程中是否存在在电源上使用标准充电电流的问题-或者是否必须使用太阳能充电器(或模拟太阳能充电器的电源设置)?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    我建议在学习周期中使用标准充电电流和电源、以便更快完成学习周期。

    任何一种方法都是完全好的。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。

    在这里,我提出了一个类似的问题:

    (1) BQ27Z561:BQ25185DLHR 低电流充电-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我想我的问题是充电项收尾电流、在我们的设置中并不能真正指示充电结束。 我们的充电量始终低于电池截止频率、因此不适合充满电。 收尾电流是否用于指示充满电?

    我们 必须通过其他方式手动验证充电结束(在软件监控电压中关闭充电过程、或设置计时器...待定)。

    监测计是否足够智能、能够针对注入的小电流跟踪充电情况、或者它是否会看到低电流并在实际上处于充电中时表示充满电? 这是我的问题。

    这是 IT 算法文档:
    评估3:理论/实施 Impedance Track 电池电量监测算法(R EV。 B

    其中:

    在通过收尾电流终止充电后的第一次 DOD0更新之后、DODcharge 被指定为等于 DOD0

    其中  

    Qstart = QMax (DOD0 - DODcharge)

    因此 Qstart 将等于零、从而相当于满电荷?  


    我担心收尾电流被用来确定满电荷


    此外。 我们的应用具有活动状态和睡眠状态、在消息传输期间电流范围为1.8A、 可能要对500mA 求平均值、还可能要在睡眠期间对亚毫安(微安)电流电平求平均值。 sub=million 是我们尚未达到的希望/优化水平。 真实的电流放电可能为几毫安。

    在电流消耗较低的情况下、监测计是否能够准确工作?

    对于我们的应用、应该使用什么 DSG 电流阈值-它是否应该基于 WAKE 状态?

    我不是一个专家在算法里。 我花在驱动器上的大部分时间是在微控制器上实施校准程序和处理文档中的错误。  

     

    从电池的角度来看(非专家)、充电结束电压确定为达到4.2V (进入恒定电压模式)、并且电流逐渐减小、从高于截止电流(例如1700mA)的电流降到截止电流。  

     

    我们无法跟踪此下降情况、因为我们的太阳能充电电流处于最佳50mA (始终低于电池截止频率)、因此无法将其用于确定充电。 对我来说、IT 算法指示在指示满电荷时使用了收尾电流(截止电流的前标)

     

    如果监测计使用电流电平作为指示充满电的决定因素、那么我担心它可能会在实际没有电时指示充满电。 或者测量仪表不适用于我们的设置。

     

    我觉得监测计可以在标准充电器上正常工作(CC 阶段的高充电电流、在 CV 阶段逐渐降到截止电流)...但我不确定我们的电流设置。

    因此三个"起作用的截止电流"

     

    充电器截止电流- 30mA   

     

    监测计分配的收尾电流(与充电器的截止电流相关)由我们设置、但从充电器推导出来...例如35 mA

     

     标准充电1700mA CC 模式下的电池截止电流、4.2V CV 模式、68mA 电池-->电池组272mA 的电池截止电流

    我不确定这些是否已校准、因此我担心硬件(充电器->电量监测计->电池)兼容性




    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    看起来我的同事 Jonny 回答了有关监测计如何检测完全充电/有效充电终止的问题。

    在电流消耗较低的情况下、监测计能够准确工作吗?

    是的、如果电流消耗至少为1mA、则电量监测计将能够检测到它。 必须相应地设置 DSG 电流阈值。   但是、如果睡眠电流小于1mA、则在监测方面、完全没有必要检测如此小的电流。

    对于我们的应用、应该使用什么 DSG 电流阈值-它应该基于唤醒状态?

    我会将 Dsg Current threshold 设置为2mA、将 Quit Current threshold 设置为1mA (因为 Quit Current 的条件必须小于 Dsg Current 和 chg Current 阈值)。

    关于您对监测计能够检测到有效充满电的情况的顾虑、我想说的一点是这一点。 我搜索了您的电池、然后附件提供了您要讨论的电池截止电流部分的屏幕截图。 如果我的数据表或引用了错误的部分、请更正我的问题。

    数据表中的电池规格应为电池的标准充电程序(1700mA 采用恒定电流充电、然后在4.2伏下施加恒定电压、直至电流降至68mA)。 如果您遵循电池的标准充电程序、则68mA 的截止电流适用于。 但是、我不认为数据表中的内容是您无法在低于68mA 的电流下为电池充电。 您应该能够根据需要以低电流为电池充电。 我觉得所使用的术语(截断)令人误解。 您将能够以较低的电流为电池充电。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。

    这是我的设置。 当前的电池组/器件不进行优化、因此我们不会在此时稳定在1mA 范围以下...这将会是一个问题。

    我倾向于理想值...但我不知道它们是否与我们当前未优化的设置兼容。 请注意、我们目前不在电池组上使用器件、而是将单元焊接在器件上。 系统会保存电池组构造以供稍后日期使用。

    • Design Capacity mAh = 3400mA x 4.74= 13600 mA

    • Design Capacity cWh =(3.6V) x (3400mA) 30x4 = 4896cWh

    • Design Voltage = 3600mV

    • 项电压 = 2650mV (注意:这是学习模式的电池包截止频率、必须在学习后更新为系统截止频率。

    • 充电终止收尾电流 =通常 C/20 = 13600mA 302/20 = 680 mA 但…á s 当前的 CU 硬件截止值为30mA、这小于标准电荷的电池包截止值(68mA 电池包-->每节电池的272mA)。
      https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382777/bq27z561-bq27z561-learning-cycle-question
      应用 35 mA…ć 理想值68+5 = 73mA

    • DSG (放电)电流阈值 =这是电量监测计检测到其处于放电模式的电流阈值。 应输入一个正数、固件会自动将其解释为负(放电)电流阈值。 默认值适用于许多应用程序、但如果自定义、则应为 设置为低于最小系统消耗的值 多路复用器。 当放电电流超过此阈值时、算法进入放电状态。 低于 C/10的值通常是合理的。 该设置位于 Data Memory 的 Gas Gauging、Current Thresholds 部分。 通常为默认值(60mA)(注意:默认值通常有效、建议低于 C/10、符合 NOTE 1 以下)… 但我们 E 10mA… 理想的2mA

    • CHG (充电)电流阈值 =默认值(75mA)、(注意:符合 NOTE 1 以下)… 但使用25 mA… 理想的充电器截止电流或稍低一点(25mA)

    • 停止电流 过流保护 =默认值(40mA)、(注意:默认值通常有效、建议低于 C/20、符合 NOTE 1 以下)… 但使用10mA… 理想的1mA

    • BQSTUDIO 化学成分:CHEM_ID 2162 、(注意:使用 CHEM_ID 命令读回、将等于0x2162-即十六进制)、也是一个可验证的校验和…)、对应于 INR18650-35E (3400mA 12.99



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    如果监测计的电流从不低于1mA、则监测计永远不会进入"静止"状态、这可能会导致监测不准确。 我认为必须使用两个设置值进行测试、以查看电量监测计在实践中是否报告了正确的行为。 但是、根据负载分布、可能不需要使用理想值。 设置值看起来不错、但我会将 Quit Current 更改为8mA、因为 Quit Current 阈值需要低于 Chg 和 Dsg Current 阈值。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、我可能会获得更宽的(非理想)利润。  

    除了连接了充电器外、 充电器将承载负载并为电池充电。 我们将监控开路电池电压、以结束充电。

    充电器将支持负载并在达到电池完全充电电压(或 Us 定义的超时/)时充电。 此时、充电器将停止为电池充电、但继续为负载供电。

    当充电器在不对电池充电的情况下为负载供电时、"电池"电流应降至1mA 以下。

    您也可以使用当前充电器(bq25185):

    www.ti.com/.../bq25185.pdf



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    如果负载降至1mA 以下、那么这是监测计的理想情况。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声音 lke 目前我们的现场充电器将永远不会充电。 工厂充电是否有任何问题、然后只使用学习的图像和理想值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    使用工厂充电和使用理想值应该不会出现任何重大问题。

    此致、

    Nick Richards