Thread 中讨论的其他器件:BQ25185、 BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、我已经准备好完成学习周期过程了。
我们当前的设计采用太阳能 和 bq25185充电器...截止频率当前设置为30mA。
我被告知目前太阳能电池板的预期最多围绕50mA。 我们使用的是 inr18650-35E 4p 电池组、其截止电流为( 每节电池的68mA -->电池组的272mA)、标准充电电压为4.2V、电池的1700mA per cell ->电池组的6800mA)
我们的位置远不及标准充电电流、我认为这称为涓流充电。 电量监测计是否仍能在这些低电流电平下工作。
如何设置此处提到的充电项收尾电流:
实现成功的学习周期(tij.co.jp)
学习过程将执行电源提供的充电。 但现场电池只能使用太阳能电池板充电。
谢谢!