主题中讨论的其他器件:BQ79616、 TMS320F280039C、 USB2ANY
工具与软件:
我将尝试直接通过 UART 与具有 TMS320F280039C MCU 的 BQ79616板进行通信、我将使用1Mbsp 的波特率、我发送 LED 唤醒指示、然后尝试进行读取、在 TX 上没有响应。
我只对 J2进行分流、我想知道是否需要进行任何配置、才能与电路板通信。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将尝试直接通过 UART 与具有 TMS320F280039C MCU 的 BQ79616板进行通信、我将使用1Mbsp 的波特率、我发送 LED 唤醒指示、然后尝试进行读取、在 TX 上没有响应。
我只对 J2进行分流、我想知道是否需要进行任何配置、才能与电路板通信。
谢谢你