This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:我没有通过 UART 收到电路板的回复、其中 MCU 与 bq79616直接通信

Guru**** 2596395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TMS320F280039C, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385712/bq79616evm-021-i-have-received-no-reply-from-the-board-via-uart-communicating-directly-from-the-mcu-with-bq79616

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616TMS320F280039CUSB2ANY

工具与软件:

我将尝试直接通过 UART 与具有 TMS320F280039C MCU 的 BQ79616板进行通信、我将使用1Mbsp 的波特率、我发送 LED 唤醒指示、然后尝试进行读取、在 TX 上没有响应。

我只对 J2进行分流、我想知道是否需要进行任何配置、才能与电路板通信。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是尝试与堆栈中的器件进行通信、还是仅与直接连接到 MCU 的单个器件进行通信?

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    我只尝试与单个设备通信!

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔、您好!

    对于跳线位置、请尝试短接 J2、J21、J18、J6和 J5。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zachary、

    如果我分流这些引脚、甚至无法唤醒器件、但如果我从跳线21上移除分流器、我可以唤醒器件、但我仍然无法与 BQ79616通信、即我向其发送读取请求但没有回复。

    此致、
    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael

    J21和 J18是通信所必需的唯一跳线。 移除 J21会断开 USB2ANY RX 与板载隔离器的连接。 此外、您是否将 J17连接器用于 RX 和 TX 连接?

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我现在使用 J17进行通信、J21和 J18进行了分流、但我仍然无法从 BQ 获得任何响应。

    此致、
    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Zach 不在办公室,我被分配来帮助你这个请求。 请允许我赶上您之前讨论的内容、我会 在接下来的几 天内回复您。

    感谢您的理解!