请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750EVM 工具与软件:
您好!
我订购了此评估模块、但还没看到。
在未连接 PC 的情况下、此评估模块的默认输出电压是多少?
我在以下数据表第13页的原理图部分找到了"VBAT~29.4V"的引用。 我找不到其他的东西。
我知道它是在 VFB_REG=1.536V 的条件下通过电阻分压器比率的倒数进行计算的。
另外、我计划尽快在没有 PC 的情况下进行评估。
https://www.ti.com/lit/ug/sluucy7/sluucy7.pdf

此致、
Tamura Go