This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B87-Q1:TPS7B8750QDDARQ1

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B87-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381009/tps7b87-q1-tps7b8750qddarq1

器件型号:TPS7B87-Q1

工具与软件:

大家好、我们已采购上述器件型号并将其实施到 PCB 设计中、在此芯片上电期间发热过大。 我们已经提供了12伏标称输入电压,并采取5伏作为输出消耗低于200mA ,现在我的整个设计和100诺'的 PCB 被浪费了,我们得到了约1680美元,由于这个垃圾设计。

我们想要对此进行补偿、TI 已浪费了我们的全部时间。

我们希望这方面有完整的解决方案。

此致、

Suhail。

研发设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一些不起作用的详细信息? 负载电流通常是200mA 还是更高? 预期的环境温度是多少?

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了  用于将24V 转换为5V 的 TPS7B87-Q1 (如数据表中提到的、TPS7B87-Q1的额定输入电压为36V)、因此我们使用该器件型号将电压从24V 降至5V。 由于其采用24V 输入提供5V 输出并且我们的负载消耗100mA、因此只有 IC 会发热并超过50C (50度)。 我们的环境温度为34度。 使用 LDO (用于此类降压的线性稳压器是否不良...? 如果是这样、为什么此类 LDO 具有高输入电压选项)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的负载电流小于200mA 仅,预期环境温度为45°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 和 Mohamed、您好!  

    将100mA 上的24V 转换为5V 将消耗1.9W 的功率、这对于任何 LDO 来说都是很重要的、并且需要非常精心地设计和布局 PCB、以更大限度地散热。 PCB 是任何 IC 或 LDO 的主要散热器、它们没有连接单独的专用散热器。  

    根据环境温度、功耗和热阻计算结温 Pd (RθJA)。  不过、RθJA 在很大程度上取决于 PCB 布局、PDS 中给出的值假设采用 JEDEC 高 K 布局。 JEDEC 高 K 布局是一种相当好的布局、但 实际的布局可能会更好或更差、具体取决于连接到 IC 以及 IC 周围的金属量。

    对于此封装、以及表明 JEDEC 布局上结温可能达到 Tj=34+1.9*41.8=113.42C 的指定功率耗散。 我不确定您的要求是什么、但 LDO 此时应该可以运行、因为热关断直到大约175°C 时才开始运行。 如果 LDO 进入热关断状态、热关断状态表明 PCB 无法像 JEDEC 高 K 板那样散热、或者耗散的功率高于预期。  

    下面是一个简短的 PowerPoint、其中提供了有关 JEDEC 标准布局以及如何充分提高 PCB 散热的一些信息、我们 还提供了有关此主题的常见问题解答。  

    对于有关为何输入电压额定值为40V 的另一个问题、这主要是为了处理输入轨上的瞬态电压尖峰。 请注意、许多不同的客户都在大量的汽车设计中使用了该器件、以便将12V 汽车电池转换为5V 、因此我们对它的能力充满信心、但是热管理是用户必须始终正确设计的东西(选择合适的封装、对 PCB 进行布局等)。 如果您具有颇具挑战性的 热耗散或效率要求、您可能需要考虑将此器件也提供(RθJA = 29.7C/W) 的 TO-252封装或用于您的应用的开关稳压器。  

    e2e.ti.com/.../5466.LDO-Thermal-Performance.pdf