This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:无法使用 Powerbench 的 LM5116来仿真直流/直流反相转换器12V 至(-5V)设计

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387906/lm5116-failing-to-simulate-dc-dc-inverting-converter-12v-to--5v-design-using-lm5116-from-powerbench

器件型号:LM5116
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

你好!

我已经使用 Powebench 上的 LM5116创建了一个12V 转(-5V)反相转换器。 然而、当我在 TINA-TI 中构建并仿真推荐的设计时、我得到了 "收敛问题、检查分析参数"。

这是原理图和仿真文件:

e2e.ti.com/.../LM5116.TSC

我如何在不得到错误的情况下最好地对其进行仿真?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nyasha  

    TINA 模型针对典型的降压 拓扑进行了建模。  

    反相降压/升压配置、您可以使用此处所示的公式。   请将转换器配置为普通的降压转换器、并在高侧 MOSFET 的漏极连接和功率电感器输出之间提供输入电源电压。  

    - EL