This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:反向电流保护

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379966/tps25810-reverse-current-protection

器件型号:TPS25810

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下查询。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我想知道 TPS25810是否具有反向电流保护功能?

在我的应用中、一个用例可以让 USB-A 计算机向 TPS 25810 (USB 充电端口控制器)提供5V 电压。

我希望避免这种 USB 电源争用的情况。 一种选择是使用理想二极管、另一种选择是使用带有检测电阻的 INA 来检测反向电流 并通过 TPS25810的使能引脚禁用 TPS25810。 我要考虑的一个问题是压降。 我需要使用高达3A 的电流为 iOS 设备充电、因此我希望拥有电阻损耗较小的解决方案。  

您能推荐什么东西吗? 非常感谢您对这方面的任何想法。"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    一位专家将很快回来。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这里有回复吗? 客户只需确认 TPS25810是否具有反向电流保护功能或是否需要在外部添加

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    对于该线程上的延迟、我们深表歉意。

    TSP25810不支持反向电流保护。 关于如何使用此器件从外部处理 RCP、我们没有任何具体建议。 客户建议的两个选项似乎都可行。

    如果您有任何新问题、请随时打开新的 E2E 主题、暂时关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Chris