This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:关于特性图。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387981/tlv772-about-characteristics-graphs

器件型号:TLV772
主题中讨论的其他器件:TLV773

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道以下信息。

1:建议的 FB 电阻值。
   我想使用15kΩ(R2)、因为我需要 FB 电阻器具有更大的静态电流。

2 :你能分享图表吗?
   输出 CurrentーDropout 电压/输出 CurrentーQuiscent GND 电流

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    1) 1)您想要使用什么输出电压? 使用反馈电阻网络计算输出的公式为:Vout = VFB *(1 +(R1/R2))、VFB = 0.6V

    您可能还需要为此器件使用前馈电容器、但这还未得到验证。 更多有关反馈网络的信息将在2025年初发布。  

    2) 2)我们目前无法提供图形、因为此器件仍在等待市场发布。 此器件将于2025年初发布、届时将推出数据规格。 数据应与 TLV773器件类似。

    此致!

    Hannah