This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:器件睡眠模式和系统睡眠模式之间的差异

Guru**** 2551970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388009/bq40z80-difference-between-device-sleep-mode-and-in-system-sleep-mode

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我们设计了一个采用6芯串联配置的 BMS。 每节电池的充电电压最高可达4.2V、因此总 BAT 电压可达25.2V。当我们为电池组充满电并将其保留数天(未连接至任何负载)时、我们观察到电池组电压 会降低。 为了克服该问题、我们计划使用 BQ40Z80的睡眠模式功能。  

TRM 中提到了两种睡眠模式配置:器件睡眠模式和系统睡眠模式。 您能告诉我们这两者之间的区别、以及哪种睡眠模式更适合我们的应用和要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    IN 系统睡眠用于实现可拆卸电池组的应用。 如果您的应用未实现可拆卸电池组、则应使用器件睡眠模式。

    此致、

    Nick