This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:ProchotStatus 寄存器问题

Guru**** 2391845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387566/bq25720-prochotstatus-register-questions

器件型号:BQ25720

工具与软件:

团队、  

您能帮助回答我的客户的问题吗?

  1. 的说明 ProchotStatus 用于清零的寄存器(0x21) STAT_ST_EN Adapter_Removal 位 数据表中提到"状态被锁存、直到从主机读取"。 是不是意味着读操作 ProchotStatus 寄存器将清除此位? 或者、为了清除此位、必须将适配器连接回?
  2. 如果连接了适配器但未连接电池、CELL_BATTPRES 引脚是否应该为高电平?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Viktorija、

    1.这意味着一个读  ProchotStatus  寄存器将清除此位。

    2.移除电池后、CELL_BATPRESZ 引脚应处于低电平。  

    此致、

    老虎