This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:自动 VINDPM 禁用-如何强制 VINDPM - VINDPM 设置时序

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386330/bq25798-auto-vindpm-disable---how-to-force-a-vindpm---vindpm-setting-timing

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我们正在开发一种从充电器模式到备用模式只能有非常窄电压裕度的器件。 输入和 OTG_Voltage 应该为6V、但负载将在电压低于4.5V 时自行关断(在 VPIMD 处)。

在此回答中:  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317207/bq25798-bq25798-turn-off-and-on-the-charging-function-repeatedly/5055280

Jeff 建议、可以禁用 VINDPM 自动配置、并且用户可以强制设置固定的 VINDPM 值。

在确定 BQ 在 POR 期间何时读取 VINDPM 值时遇到了一些问题。 我仍然无法在输入电压上升时间和 VINDPM 设置电压之间建立相关性。

那么、我的问题是:

1-是否可以在 BQ25798读取输入电压以设置 VINDPM 值的时段具有时序基准?

2 -如果我们有一个缓慢上升的输入源(它不是太阳能电池板、但可能是)、那么主机是否可以在 POR 后通过 I2C 设置 VINDPM 的固定值? 如何覆盖和禁用自动 VINDPM 设置?

同上、但在处于备用模式后恢复输入电源时。

提前感谢!

此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    是否可以在 BQ25798读取输入电压来设置 VINDPM 值的时刻获得时序基准?

    在 POR 时大约需要180ms (通常情况下)。 有关时序基准、请参阅数据表中的第9.3.4节。  

    自动 VINDPM 设置如何覆盖和禁用?

    方法是将 FORCE_VINDPM_DET 设置为0。 寄存器13位7。

    Unknown 说:
    输入电源在备份模式下恢复时。

    我认为我们没有这些数据。 但是、如果重新连接了良好的源、我们建议通常在重新布防备份模式之前等待5秒钟。   

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、这真的是开发新器件时 E2E 上的宝贵资源!

     关于第3项、我们正在研究的器件需要在下电上电后非常快地可用。 所以、我需要测试所有条件。 您能告诉我为什么建议您在重放备份模式之前等待5秒钟?

    我可能可以采取一些措施(例如添加额外的硬件)来缩短该时间。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我 正在与一位团队成员讨论有关该建议的问题、一旦获得该信息、我将立即与您联系。  

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

     基于 IC 中的逻辑的建议时间。 因此、实施硬件来缩短该时间可能就比较困难。

    此致、

    Jibin