This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330:Vssa 下的电压范围

Guru**** 2507855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387680/ucc21330-voltage-range-at-vssa

器件型号:UCC21330

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户想知道 Vssa 的电压范围。

在竞争对手的器件中、我们可以在数据表中找到这种信息。 请参阅链接中的第8页(https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE7181EM-DataSheet-v01_02-EN.pdf?fileId=db3a30432f5008fe012f5440330e3991)

但是、我们无法在数据表中找到此类信息、客户也需要此类信息。

因此、您能给我们提供 Vssa 时的电压范围(最小值和最大值)吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    我们的数据表提供了相应的范围 VDD - VSS 、即-0.3V (最小值)至30V (最大值)。 因此、如果您的客户已确定其 VDD 值、VSS 应不低于 VDD 值30V。  例如、如果客户确定其 VDD 值为20V、则其 VSS 的可能范围为-10V 至20.3V。

    此致、

    会的