This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:模拟音频电路中的 ULN2003

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387538/uln2003a-uln2003-in-analog-audio-circuit

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

您好!

我一直在将 ULN2003ADR 与 MCU 相结合用于数字应用、并且我想知道它在模拟电路中的性能如何、如下所示(硬削波失真效应)。
我想 在不使用开关或信号继电器的情况下在几组二极管之间切换(取决于二极管压降、失真颜色不同)。
建议将要使用的二极管组接地、并停用其他二极管。

ULN2003ADR 在这种情况下的性能如何、以及 MCU 在音频信号中注入的噪声是否会引起?

如果我有任何疑问、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin,

    我们没有这类应用的具体测试用例、这类插座的大多数应用通常是没有任何噪声的直流稳态测试。 由于这个器件还没有经过测试、我无法确定它是否可以正常工作-但是器件中没有任何智能功能会实际阻止它工作、因为这个器件的功能与 BJT 基本相同。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、感谢您的 快速 回答。 非常清楚!

    您是否偶然还有一种使用更适合此应用的 TI 芯片的替代方案?

    功率为0-9Vdc 渐近、音频信号为最大峰峰值7V (无直流失调电压)。
    我看了一下 CD405X 系列、但似乎 这些系列需要对称功率来 切换交流信号、而没有直流失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin,

    我建议在以下论坛中联系模拟开关/多路复用器组:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum

    ...让他们知道具体的要求是什么。 如果他们的产品系列中有器件、那么他们就能够更好地了解该器件。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂莫西,会做的!
    感谢您花时间回答。