This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:ILIM 引脚 RC 滤波器建议

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386450/bq25628e-ilim-pin-rc-filter-recommendation

器件型号:BQ25628E

工具与软件:

您好!

我有几个关于数据表第19页标注的 ILIM 引脚上推荐的 RC 滤波器的问题。

我在中使用此 IC 的应用将有一个320mA 的 ILIM 硬件电流限制、这意味着建议使用 I 机具 RC 滤波器。

除了指定1.2KOhm 和330nF 的值外、数据表并未对该滤波器进行深入介绍。 这似乎产生了一个大约400Hz 的截止频率、其中不包括设置电阻器。

此滤波器是否是与此图中的设置电阻并联的 RC 串联?

在 IC 的开发板上似乎有一个未填充的实现、但由于原理图值不同、我可能会出问题:

另外、能否简单介绍一下这个滤波器的用途? 是否要降低降压稳压器的噪声? 或者主要是因为您使用此引脚作为瞬时充电电流的 ADC 读数?

为了实现此引脚的主要功能来限制最大充电电流、是否需要该滤波器?

谢谢!

韦斯利·曼德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wesley:

    有。 EVM 原理图连接正确。  RC 滤波器的值应为1.2 kΩ 和330nF、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的澄清。

    这样是为了帮助保持电流限制稳定、还是用于此引脚是否用于 ADC 读数?

    谢谢!

    韦斯利·曼德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wesley:

    它用于实现稳定性。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的澄清。 感谢您的帮助!

    谢谢!

    韦斯利·曼德尔