This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:完成 GPC 学习后的电量监测计设置

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385565/bq78350-r1-the-setting-of-gauge-after-gpc-learning-is-finished

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVBQ78350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我上传有关 GPC 数据文件的文件。

GPCCEDV 已向我发送报告结果。

请检查附件。

e2e.ti.com/.../Config_2D00_report_2800_0705_2900_.zip

从 BQ78350的相关文档中、我确认 SOC 误差%= 0。

我需要调整 FitMaxSOC 和 FitMinSOC、然后将其上传到 GPCCEDV。

如何设置这两个参数?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应将 FitMax/MinSOC%设置为恰好高于和低于室温下电芯电压的电压拐点。 默认值适用于大多数应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    SoC 在放电时开始下降7%。

    如何调节它?

    附件为日志数据和 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../25degC-500mA-dsg_2800_0713_2900_.csve2e.ti.com/.../Draft-gg-V00-_2800_0715_2900_.gg.csv

    请帮我确认。

    谢谢!

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的起始 FCC 太高(2440mA)。 电量计将日志文件中的此值更新为2430mA、因此在相同条件下的下一次放电不会显示此跳转。 您可以将 FCC 预配置为3079 2430mA、以使此特定放电情形不会发生此跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    很抱歉、日志数据文件已通过循环测试、因此 FCC 可能与 gg 文件不同。

    但是、我认为 FCC 在每次充电后都会更新、因此我认为不太可能发生变化。

    如果在产品应用中发生这种情况、则应该不需要每次都调整 FCC。

    这可能是由于设置的变化或其他因素造成的。

    请帮助确认。

    谢谢!

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压达到 EDV2时、FCC 在合格的放电期间更新。 始终可能进行 SOC 调整、因为电量监测计依赖于从先前放电中测得的 FCC、如果条件发生变化(负载、温度)、EDV2将发生变化(如果启用了补偿)、FCC 将发生变化、并且将会进行 SOC 调整。 这是该测量仪表的基本工作原理。 无法避免。 电量计总是落后于一个排位赛周期。 具体思路是、如果应用具有可重复的放电条件、则测得的 FCC 将足够接近当前(和未来)放电、因此不会进行 SOC 调整。