This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:双向单节电池测试电路的器件选择

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375702/lm5177-part-choice-for-bidirectional-single-cell-testing-circuit

器件型号:LM5177

工具与软件:

我想构建一个双向电池测试电路、因此我一直在研究 LM5177。
我所需的电池电压从4.5V 降至1.5V、但 LM5177仅支持低至3.3V 的输出电压。
当我用参数搜索浏览 TI 网页并设置所需的"双向"特性时、
它仅输出一个专为 Vout 高于 Vin 的用例而设计的器件、甚至不显示 LM5177。
因此、我假设有更多器件可用、但至少无法通过参数搜索找到?!

我的设置:
输入:用于提高效率的双向24V 电源(可以假定为非常大的24V 电池)
输出:单节电池(1.5V 到4.5V)
输出电流:±30A 双向(充电和放电)
有人可以向我推荐此器件的良好替代方案吗?


提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    凭借较低的电池电压、您将实现~ 16  =  24V/1.5V 的升压比  。该比值非常大、将高于大多数器件可支持的升压比。

    2节电池的最低电压为3V、甚至是3节电池的4.5V、使用2节电池会更轻松高效

    30A 电流映射到何处?

    如果位于应用侧、则 电池中1.5V -> 24V 的电流为30A * 16 = 480A

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    ±30A 映射到电池(1.5V 至4.5V)、因此24V 侧将约为±6A (4.5V * 30A/24V)。
    由于测试要求、必须单独对电池进行测试。 我唯一能够改变的是将输入电压降低至12V、这将使比率增加至8、但我不能低于该值。 您能为我推荐一款适用于该应用的器件吗?
    提前感谢、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    在备用电池模式下运行时、LM51772可能适合此要求。

    我建议将输入电源设置为12V、以便在电池电量最低的情况下升压比仅为8。

    此外、确保器件从12V 获得偏置电源、以便具有足够的操作电源来运行和驱动栅极信号。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    经过一段时间后、我再次进行查看、仍然不明白 LM5177x 的3.3V 限制来自何处。
    如果我正确理解数据表、您关于电池备份模式的建议意味着我要将电池连接到 VIN、但这样会导致 VIN 上的 UVLO 出现问题、对吗?
    对于 VOUT、我没有发现这种限制、但为什么此器件上的 VOUT 限制为最低3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    UVLO 还可以连接到输出、例如、使用一些外部逻辑、如果放电、您还可以在特定水平停止放电->如果标准电源可用、则将 UVLO 拉至高电平。 (可能只是一个额外的二极管和电阻器)

    我们将输出最小值限制为3.3V、因为在低电压下性能(输出电压纹波)将更高。

    为了能够在不违反规格的情况下为电容器充电作为备用、我们尚未在这里添加此限制。

    此致、

     Stefan