This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274EVM:I2C 地址0x01 "修订寄存器"样本的值是0x05?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384877/lm36274evm-i2c-address-0x01-revision-register-value-is-0x05-for-samples

器件型号:LM36274EVM
Thread 中讨论的其他器件:LM36274

工具与软件:

I2C 地址0x01"修订版本寄存器"值为0x05、来自读取 EVM、但 IC 的数据表中为0x01。
由于我们的产品将读取 I2C 地址0x01"修订版寄存器"的值、因此我们想知道 EVM 的值为什么是0x05但在数据表中是0x01。 IC 中实际的 LM36274中的哪个值正确?

THX、Novel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Novel:

    请允许我花些时间检查此寄存器并在稍后提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

      请在我们即将到来的下一个项目阶段帮助检查和回复。

    Thx a lot 很多,

      Novel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Novel:

    好的、我稍后会提供更新。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Novel:

    根据数据表寄存器映射、默认值0x01将是0x01或0x05。  

    BR

    Patrick