This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:我是否可以使用 TPS92360驱动白色 LED#39;s 15 no's?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387262/tps92360-can-i-drive-string-of-white-led-s-15-no-s-using-tps92360

器件型号:TPS92360

工具与软件:

我是否可以按照下图所示的排列、使用 TPD92360驱动15个白色 LED 芯片? 如果没有、您能否建议一个支持以下排列的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manivannan:

    IF = 100mA 是总电流吗、或者这只是一个灯串电流、然后总电流将为500mA?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     100mA 为总电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manivannan:

    因此可以使用 TPS92360。

    BR

    Patrick