This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:我想在两个 LED 电路之间切换。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381378/tps922053-i-want-to-switch-between-two-led-circuits

器件型号:TPS922053

工具与软件:

大家好、团队。

我正在考虑首次使用 TPS922053系列。

具体而言、我将研究使用 TPS922053的两个 LED 电路的工作方式。

如果使用开关进行切换、如下图所示、TPS922053的运行是否存在任何潜在问题?

谢谢!

Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。

    我期待您的答复。

    谢谢!

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    如图所示、您可以使用开关。   当两个开关都处于"关闭"状态时、您应该仔细设计输出电压(UVP 电阻分压器)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。

    您可以使用图中所示的开关。 [报价]

    非常感谢。 我理解。

      当两个开关都处于"关闭"状态时、您应仔细设计输出电压(UVP 电阻分压器)。

    我们应该如何专门设计输出电压(UVP 电阻分压器)?

    (此外、我们计划在两个开关都关闭时将 EN/PWM 端子控制为低电平。)

    谢谢!

    Maru

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

      当两个开关都处于"关闭"状态时、您应仔细设计输出电压(UVP 电阻分压器)。

    我 这么说的原因是、当 您关闭两个开关时、如果器件仍处于启用状态、输出将由您设置的 UVP 电阻分压器决定。 您可以参阅 数据表中的第8.3.6节"CC/CV 充电模式"。 您还可以参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    (此外、我们还计划在两个开关都关闭时将 EN/PWM 终端设为低电平。)

     宜在两个开关都关断时将 EN/PWM 引脚控制为低电平。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    很抱歉这么晚才回复。

    我们正在考虑将输出阴极侧设置为0V 或 Hi-Z。

    在这种情况下、在阴极侧也连接一个开关会更好吗?

    另外、很抱歉、我收到重复的消息。

    谢谢!

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提供更多信息、因为前一条消息中没有足够的信息。

    当电路关闭时、我们需要使用开关电路将阳极侧设置为 Hi-Z、并额外将阴极侧设置为0V 或 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    实际上、我认为没有必要在 LED 阴极和 CSP 节点之间添加一个开关、该开关由于浮点而很难驱动。 VIN 节点和 LED 阳极之间的开关就足够了。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。 我理解。

    我还有最后一个问题。 当 LED 阴极侧的开关断开(开路)并且 EN/PWM 为低电平时、

    CSP 节点的电压将是多少?

    (由于 Ruvp 连接到 GND、它是否为0V?)

    谢谢!

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    很难决定。 UVP 电阻器是非常大的电阻器。  VIN 节点和提供漏电流路径的 CSP 节点之间也存在较大电阻。 因此、很难 判断 CSP 节点是拉至 GND 还是拉至 VIN 节点。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。

    我懂了。

    我将检查实际电路板上的其余部分。

    谢谢你。

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven