This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:SEPIC 转换器输出没有对称电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40488, LM5155-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387300/lm5155-q1-not-having-symmetric-voltage-on-the-out-of-the-sepic-convetor

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP40488、、 LM5155

工具与软件:

尊敬的工程师:

我将尝试在 TINA-TIA 中对 TI 的以下参考设计进行仿真:

https://www.ti.com/tool/PMP40488#description

PMP40488 (6W 双路输出 SEPIC 转换器参考设计)

我预期得到的空载电压为+/-60V、但得到的电压为+59.95V 和-60.88V、因此这意味着大约存在1V 的差异:

我还随附了 TI-TINA 仿真文件、供您注意:

e2e.ti.com/.../SEPIC.TSC

您能告诉我问题出在哪里吗? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您使用 E2E。

    没有什么问题。 使用所用的反馈分压器计算输出电压(精确的电阻器值、无容差)时、可获得:

    1/(((4.99/(4.99+294)))=59.917V。 如果您需要精确60V 或更高一点、可以调整反馈分频器。

    未调节负电源轨。 这就是电压不是那么精确的原因。 对于不同的负载、负电源轨将更加失控。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    感谢您快速有用的回复。

    在我的应用中、我需要+/- 60V (正负电压轨之间没有任何差异)。 您能否告诉我、如何调节电流电路使+/-输出之间差异为零? 事实上、您曾提到"负电源轨未被调节"、那么我该如何调节该电压、使其与正电源轨完全相同呢?

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    采用这种设计时、不太可能真正实现零差异。 您只能在一个轨上进行调节。

    通过查看 PMP40488的测试报告、您可以看到设计的实际行为。  这里还写入、负电源轨在负载范围内交叉调节至+-4%以内。

    在 PMP40488中、电感器 L3和 L4进行耦合。 如果您还在仿真中对它们进行耦合(完美、无漏电)、您还将得到相同的正电源轨和负电源轨电压。 但实际上情况并非如此。 您将会在整个负载范围内有+-一些百分比的差异。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    非常感谢您的详细说明、如何使用两个控制器、一个用于正电源轨、另一个用于负电源轨?

    如果我想使用两个  LM5155-Q1、一个用于正轨、另一个用于负轨、您能给我讲一讲原理图的外观。 在这里、我可以拥有正确的调节吗? 考虑到负面部分也会有反馈?

    对于正电源轨,我认为我可以使用当前的设计(移除负电源轨部分),但是对于负电源轨,您是否可以分享一个用于从+11V 输入生成可变负输出电压(-10V 到-60V)的参考设计?  

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    对于负电源轨、您可以使用单独的 CKK 级。

    由于 LM5155无法接受负反馈电压、因此您必须使用电平转换器电路来实现反馈。 参考 PLESE 请查看以下内容:

    https://www.ti.com/tool/PMP30487

    负电源轨的另一个好处是将反激式拓扑与 LM5155配合使用、或使用反相降压/升压拓扑(LM5155无法实现)。

    此致

    Moritz