This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122:启动时 MOSFET 过载。

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387255/lm5122-lm5122-the-mosfet-over-stress-under-the-start-up

器件型号:LM5122

工具与软件:

您好!

我的客户在启动过程中发现了 MOSFET 问题。

升压转换器使用 TI LM5122 (输入:-48V、输出:80V)。 接线与附件一样。
目前、在工厂生产中、升压 MOS 在启动过程中发生击穿。 下面测量了一些异常波形。

VDS 波形

VGS 和 Vdc 波形

谢谢、请帮助检查原理图和布局。

e2e.ti.com/.../CDD452A3_2D00_F560_2D00_V02.pdf
e2e.ti.com/.../CDD452A3_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    查看波形、此断续行为可能与软启动时间有关、而不是故障。
    如果选择了非常短的软启动时间、器件可能会在启动期间触发过流保护、从而将器件复位、从而导致自动切断与恢复行为。
    我的第一项建议是增加软启动电容(C35)、直到该器件能够以平稳、连续的斜坡启动。

    对于第二幅图、我假设客户担心强电压过冲。
    我现在不能说、为何在此事件之前只有一个强过冲发生、而开关看起来正常。
    如果他们遇到开关节点持续过冲、则可能会尝试增加栅极电阻或调整 RC 滤波器(R18/C13)的缓冲器值。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    客户使用的是 LM5122之后的 LLC、我们发现当 LLC 以72V 启动时、输出会下降。

    我们对 COMP 引脚 C36进行了微调、但没有更多改进。 我检查了原理图、模式引脚是地板。 我们应该把这个拉至 Vcc 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    LM5122将始终在 DEM 模式下启动、与 MODE 引脚连接无关。 启动完成后、它将切换到相应的设置。
    如果 MODE 引脚悬空、则器件将默认以 DEM 模式运行。 您可以将 MODE 引脚连接到 VCC 以将其设置为 FPWM 模式、检查行为是否有所改善。
    但是、这不会影响斜升时的自动切断与恢复行为、因为这应该与软启动本身相关。

    此致、
    Niklas