This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:空载高纹波

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387202/tps610981-no-load-high-ripples

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件:TPS61098

工具与软件:

您好!  

我使用的是 TPS610981DSER 器件。  

我有这个原理图-  

 e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC_2300_1.pdf

我删除了 R13、以便其他器件不会干扰测试、并探测了 TP26。  

在 TP26、我在直流/直流转换器未连接负载时看到此电压:  

 

我的输入电压为3V0。  

这是否是设备的正常行为?  

您能帮我平滑输出吗?  

当我在输出端放置20mA 负载时、它会使输出变得平滑。 具有20mA 负载的 TP26 -

 

谢谢!  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这是 TPS61098的正常行为。 Vmain 是升压转换器的直接输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压会保持此行为、直到 I LOAD 具有20mA 电流。  

    有时、我的应用需要的甚至低于20mA、而我不希望低电流产生高纹波。 是否有办法减少比20mA 低的电流上的波纹?

    感谢您的快速回复、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果需要低纹波、可以使用 Vsus 引脚。