This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:tps564247原理图和布局检查

Guru**** 2385590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385832/tps564247-tps564247-schematic-and-layout-check

器件型号:TPS564247

工具与软件:

您好!

我已经完成了设计、需要您为我进行检查。

图片如下: https://slow.pics/c/5rXOFMiB

简要说明:

-两个转换开关的输入均为12V,一个输出3.3V ,另一个输出5V。

-反馈信号是直接从一个单独的布线和过孔的输出附近,周围是接地过孔。

-它是4层,两个内层是接地引脚,而底部主要是接地与一些迹线如反馈。

-输出和输入电容有地面覆铜,通过许多过孔缝合到平原下面,如图所示。

-开关 IC 本身下方有接地过孔。

-电源和开关节点布线粗而宽,没有过孔。

-开关节点很短,电感器下方没有布线或顶层覆铜。

-两个开关的 Cff = 150pF 0603电容。

-输出电容为:3x22u 1206 + 6x 10u 0805 + 2x 100N 0402 + 10uF 阻尼电容。 所有陶瓷均为 X5R。 5V 具有5个10U 0805电容器、而不是比3.3V 低6个。

请检查设计并告诉我该怎么做或它是否好。

我需要低纹波和噪声、如有可能、在3A 电流下低于10mV p-p。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局看起来很好。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    在此布局中没有需要修复的问题? 元件选择和放置有什么影响? 150pf CFF 0603良好?

    如有任何可以提高性能的情况、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在无需调整任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、很好、我将进行该设计。

    但是、我在这里看到了另一个产品的相关信息: https://slow.pics/c/mIOsPdg4

    相同设计的另一个布局如下: https://slow.pics/c/fqLrOhA4

    我展示了布局和反馈布线、但仍未完成。

    请提供您对这两个例子的意见。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我最好使用原理图来检查您的布局。 现在我只能说图片看起来不错。 但我在这里有一个问题。 您的负载似乎不在该板上、因此从该板到您的负载的电感将限制瞬态响应行为。

    谢谢。

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此处的原理图: https://slow.pics/c/WdWPFSjt

    器件包括:

    22u 陶瓷电容器:1206 X5R (每个转换器 x3)

    10u 陶瓷电容器:0805 X5R (每个转换器6个)

    电感器:2.2u (5V)和1.5u (3.3V)

    Cff = 150pf 0603陶瓷电容器

    输出电容器具有1个10U 电容器。 电容器、具有用于阻尼的高 ESR (3 Ω)。

    输入电源轨均共享3x220u 聚合物电容器以及所示的自己的陶瓷电容器。

    在负载方面、使用18号厚的10cm 导线进行连接。 最初、电路板作为插件直接连接到目标器件、但是从设计上来讲这是不可能的。

    我不预计巨大的瞬变在所有,它是一个复古游戏控制台,这是额定值5V 2a 最大... 以50或60Hz (PAL 或 NTSC)运行、可能会在这些频率下消耗电力、但不会是0%到100%的负载。

    另请查看更新的布局: https://slow.pics/c/2BqGuZyI

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    原理图和布局看起来很好。