This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:外部同步与简单电路

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383091/tl494-external-sync-with-simple-circuit

器件型号:TL494

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我的客户  正在考虑对 TL494进行外部同步。

他们在应用手册(SLVA001)中找到了基准电路。

但是、电路周围是复杂的、并且使用许多元件。

因此、他们正在寻找一种更简单的方法来实现这一点。

那么、他们想出了以下方法、但可行吗?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看看,并让你知道在下周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Haung-San

    感谢您的答复。

    我收到了客户在7月12日之前回复的请求。

    您能在那时作出回应吗?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路似乎无法正常工作。 同步的目的是使 CT 提前达到峰值、因此需要使用通过 D1的外部脉冲来使 CT 达到峰值。 但您的电路没有此类推送。 所以、您的电路似乎无法工作。 您的电路会下拉 CT、从而无法更快地终止电流周期、因此无法进行同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄三、您好

    感谢您的回答。

    此致、

    Higa