This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:LM3445

Guru**** 2541050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387554/lm3445-lm3445

器件型号:LM3445

工具与软件:

我使用 LM3445的应用是一个用于驱动40V LED 阵列的降压控制器。

我的电路与 TI 应用手册和数据表中所示的电路非常相似: SNVS570L–2009年1月–2013年5月修订。

此电路在施加120VAC 时工作良好。  但是、施加240VAC 的电压后、开关 NFET 中的功耗会使独立散热器过度供电、后者适用于120VAC 的电压。

我得出的 NFET 总损耗公式表明、由于在较高的 Vbuck 电压下 FET 导通时间较短、所以240V 交流时的开关损耗和导通损耗实际上低于120VAC。

然而、我看到损耗和损耗显著上升。  我的应用中没有空间安装更大的散热器来容纳240VAC 设计带来的惊喜。

当我尝试用示波器解决这个问题时、我可以使用 TI 应用工程师(例如 Irwin Nederbragt)的一些实践帮助、他几年前帮助我开始使用 LM3445。

我可以向这样的工程师提供原理图和分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benny:

    请将原理图和分析发送给我。 我会帮助你。 如果您愿意、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven