This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:RFF 公式

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384355/lmr51450-rff-formula

器件型号:LMR51450

工具与软件:

大家好、团队成员:

我知道 Cff 可以在反馈环路的频率响应中引入零点、并且该零点添加了相位提升以提高相位裕度。 RFF 可防止 CFF 将噪声从电路的输出端直接传导至 FB 节点、这是正确的吗? RFF 的作用是什么?
如何计算 RFF 的值? 有没有具体的公式可以用于此目的?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、RFF 是否会在反馈环路中添加极点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussam:

    现在 E2E 上有大量的帖子。 我会尽快处理这个问题。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussam:

    感谢您的提问。 该器件有一个计算器工具、可帮助您进行稳定性计算。 要查看有关前馈电容器的更多信息、请参阅此处 的"采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应"。

    此外、您对 RFF 作用的假设是正确的、因为它用于限制从前馈电容器(Cff)耦合到 IC FB 节点的输出噪声。 您可以坚持使用 RFF = 1kOhm、在设计上面提供的计算器时便应考虑到这一点。  

    谢谢!

    Joshua Austria.