请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 工具与软件:
我正在尝试 在我的一个项目中使用平衡器5咔嗒板(平衡器5咔嗒板| Mikroe)。 我将其用作 Arduino 的分线板。 Arduino 已通过 i2c 成功识别此电路板。 我已将两节锂离子电池连接到 BATT1和 BATT2端子。 此外、一个5V 3A 标准 USB 适配器连接到分线板的外部 USB 电源输入。 5V 和 GND 连接到 Arduino 上的相应引脚。 为了监控从电源适配器充电的输入电流、我在电源适配器和 USB 电缆之间集成了一个串联的 USB 电源监控器。
意外的是、USB 功率监视器指示5V 和0A。 您能就问题提出建议吗? 是否需要首先通过 i2c 初始化充电过程? 尚未向 Arduino 上传任何用于收费流程的代码。
为了排除故障、我将 INT 引脚和 PG 引脚连接到示波器。 我将图表附加到这里。 黄色信号(INT 引脚)是频率为20Hz 的方波、而粉色信号(PG 引脚)是频率为10Hz 的方波。 请提供指南、说明我做错了什么