This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:禁用时流经 MOSFET 体二极管的反向电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382447/lm5069-reverse-current-through-mosfet-body-diode-while-disabled

器件型号:LM5069

工具与软件:

您好!

我目前正在寻找将 LM5069用作"40V 8A 电子保险丝"。 在我们的应用中、有时在禁用 LM5069的情况下电流可以从输出流向输入
我在评估板上对其进行了测试、它看起来不起作用。 原因是电源进入了10mA 的电流限制、通过使用热像仪、我可以看到 LM5069开始变热

我想知道这是否源于将输出端连接到栅极引脚(内部连接到 IC)的保护二极管?

对于我可以使用的其他器件、您是否还有其他建议?这样、在驱动器关闭时、电流可以通过外部 MOSFET 的体二极管从输出端流向输入端
还应在正常运行(电流从 VIN 流到 Vout)时提供过流和短路保护?

感谢大家的帮助。
Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    您的电源电流限制处于10mA? 我认为电流正在流经体二极管、热像仪中显示该二极管变热。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    将电源设置为10mA 的电流限制、以确保在执行该实验时不会损坏评估套件
    除了 LM5069的电源电压输入是禁用的、没有任何东西连接到评估套件的输入端、因此我假设电流消耗会很低

    并且 SW1关闭


    至于热像图、它不是体二极管、因为 MOSFET 是外部 DPAK 器件  

    从评估套件装配图的下图中、很容易区分 MOSFET 或控制器是发热



    请告诉我您的想法、
    Visaacan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    能否分享您的测试设置图纸? 您申请的 VOUT 金额是多少?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    测试设置为从电源到 OUT 端子的正极
    负极、从电源到 GND 端子、仅此而已
    图片如下

    使用的电压为12V、电源限制为10mA

    此致、
    Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    您在 LM5069的 VIN 引脚处测量了多大的电压?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    VIN 上测得的电压为0V 是否所有电流都将流向 LM5059的 OUT/GATE 引脚?

    此致、
    Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    这是意料之外的。 VOUT 应通过体二极管流向 VIN。  您的应用电流和电压要求。 我推荐其他器件进行评估。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我想我们的设计/应用将会朝着不同的方向发展

    感谢您在此问题上提供的所有帮助

    此致、
    Visaacan