Other Parts Discussed in Thread: LM5069
工具与软件:
您好!
我目前正在寻找将 LM5069用作"40V 8A 电子保险丝"。 在我们的应用中、有时在禁用 LM5069的情况下电流可以从输出流向输入
我在评估板上对其进行了测试、它看起来不起作用。 原因是电源进入了10mA 的电流限制、通过使用热像仪、我可以看到 LM5069开始变热
我想知道这是否源于将输出端连接到栅极引脚(内部连接到 IC)的保护二极管?
对于我可以使用的其他器件、您是否还有其他建议?这样、在驱动器关闭时、电流可以通过外部 MOSFET 的体二极管从输出端流向输入端
还应在正常运行(电流从 VIN 流到 Vout)时提供过流和短路保护?
感谢大家的帮助。
Visaacan