This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:设置测试示例应用。 使能引脚设置为 GND 时的电流、导致~50uA、而不是预期的2.5uA

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379386/lm2621-set-up-sample-application-for-testing-current-with-enable-pin-set-to-gnd-causing-50ua-instead-of-expected-2-5ua

器件型号:LM2621

工具与软件:

嗨、大家好!

设置  数据表中的示例电路试验电路板样式(图13)。 除 RF1和 RF2 (100K 和22.2K)外、使用的所有元件均遵循原理图。  

输入电压:5V  

输出电压:~7V

 

完成后、ENABLE 引脚拉至 GND (应处于睡眠状态)。 我注意到电流消耗约为50uA。 根据数据表、它应该为2.5uA。  

可能导致比指定值更高的电流消耗。 好奇是否有人有任何见解可以帮助我向前发展。 好奇某个元件或超出理想值的导线是否可能导致此类电流或信号问题。  

还需要注意的是、当使能引脚设置为高电平时、锯齿信号会很慢、直到存在负载。 我很好奇这是否为预期行为。 请参阅随附的图。  

如果有任何帮助都会非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    让我检查一下、明天向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在您的设置中、电感器-->二极管--> RF1 --> RF2 --> GND (主要部分)的路径以及输入和输出电容器将存在额外泄漏。 数据表中的最大2.5μA 漏电流未考虑这些漏电流。

    什么是 锯齿波信号? VOUT? 图片中每个 div 的电压是多少?

    您可以键入中文

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    非常感谢您的快速响应。 您能否洞察如何减少这些组件的泄漏电流?  

    对于信号输出、锯齿信号上的最大和最小 Vout 为9.4V 和7V、其中2V/div。该时间为每分段200ms。  

    谢谢!  

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如何降低这些组件的漏电流

     电感器-->二极管--> RF1--> RF2--> GND 的漏电由拓扑决定。 减少这种泄漏的唯一方法是同时增加 RF1和 RF2、例如 RF2 = 100kΩ 和 RF1 = 300kΩ。 请注意、如果 Rf1和 Rf2过大、Vout 直流精度可能会略有下降。 此外、随着 RF1的增加、请按比例减小 CF1、使 RF1*CF1保持不变。

    [报价 userid="611679" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379386/lm2621-set-up-sample-application-for-testing-current-with-enable-pin-set-to-gnd-causing-50ua-instead-of-expected-2-5ua/5275006 #5275006"]对于信号输出、锯齿信号的最大和最小 Vout 为9.4V 和7V、每 div 2V

    这是异常的。 输出电压应该非常稳定、没有如此大的纹波。  

    请检查68μF 输出电容器(C2)是否正确。 以及测量期间的 Iout 是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    感谢您的快速响应。 我将考虑修改电阻和电容值、看看是否可以降低漏电流。  

    关于输出电压、我将使能引脚连接到了一个2pos 开关。 一个位置连接到 GND、另一个位置连接到 Vin。 我注意到、当 EN 接地时、Vout 等于 Vin。 当 EN 连接到5V Vin 时、Vout 是先前发送的图像中显示的锯齿波信号。 然而、当 EN 引脚悬空时、输出稳定且纹波极小。  

    如数据表中所示、当 EN 引脚连接到引脚6节点时、我仍然收到锯齿信号、但振幅较短。 对此、您有何解释?  

    对于 C2、我将使用 T495C686M016ATE250 (电容 TANT 68UF 20% 16V 2313。  

    在测量信号时、Iout 连接到仅消耗几 uA 电流的器件。 当出现较高的负载时、信号更稳定。  

    感谢您的帮助、  

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    当 EN 连接到 GND 时、Vout 等于 Vin

    这是正常的。 因为当 LM2621被禁用时、如果忽略电感器和二极管上的压降、Vout 等于 Vin。

    [报价 userid="611679" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379386/lm2621-set-up-sample-application-for-testing-current-with-enable-pin-set-to-gnd-causing-50ua-instead-of-expected-2-5ua/5277390 #5277390"]当 EN 连接至5V Vin 时、Vout 是先前发送的图像中所示的锯齿波信号。 但是、当 EN 引脚悬空时、输出稳定且纹波最小

    这非常异常。 我们可以先在此处了解原因、然后查看您的第二个问题。

    您可以再次确认、当 2pos 开关切换到5V 时、EN 引脚上的电压是否稳定在5V 吗?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    感谢您的答复。 抱歉、有些事情得到了一定的侧向跟踪。  

    我也因我看到的问题而损失惨重。 我目前在一块板上测试此电路、因为我的手工制作电路好像有很多问题。  

    关于您的最后一个问题、是正确的。 EN 引脚连接到实验室工作台电源的5V 输入。 我还无法获得稳定的电压。  

    谢谢!  

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、正如您说过的、 试验电路板上的手工制作的升压电路通常会有很多奇怪的问题。

    希望新制造的电路板能正常工作。

    如果您没问题、我想先关闭此 E2E 主题。 如果电路板上仍然有问题、您可以在此处进一步回复或打开新主题。

    此致

    Lei