This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2507725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374716/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

我们已就 电路板中的 BQ76940元件故障事宜联系德州仪器(TI) EMEIA 现场质量工程师 Uwe Haensel。  他建议将此案例转发给 E2E。

根据 Uwe 提供的质量分析报告、请考虑以下几点:

 

  • 确认器件最初可正常工作:最初使用测试夹具通过器件所有测试点。

 

  • 由于过载/超出规格条件而导致的 EOS/EIPD (电引起的物理缺陷):
  1. 最大电芯电压(VCn–VCn–1)= 4.2V (每个电芯)
  2. 在所有电压(电池1至电池14)范围内为≈58V
  3. 最高温度- 40 °C

 

  • AMR (绝对最大额定值):在我们的设计中、我们根据数据表中的规格(附加了接口图像、其中 Cell 6的电压读为零)遵循以下提到的值。

 

该设计的链接

最小值和最大值规格

我们的设计

输入电压:(VCn–VC10x)、其中 n = 11..15

(N–10)× 7.2.

VC11–VC10x = 3.6V (min)、

                           4.2V (max)

电芯输入电压、差分(VCn–VCn–1)、其中 n = 1..15

-0.3V 至9V

最小电池电压:3.6V

最大电芯电压:4.2V

 

  • 此外、我们确认在过去四年没有改变设计。

 

因此、我们要求召开会议、详细讨论导致失败的可能原因和其他参数、同时发送失败的样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    您能否分享您提到的接口图像和原理图以便我进行分析?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于知识产权(IP)权利、我们无法共享原理图。

    下面是我们观察到问题(主要是电池6电压为零)的接口图、这会阻碍我们的测试过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    您是否能够测量器件上电芯6的 VC 引脚之间的电压? 事实上、第7节电池的电压读数较高、这让我认为可能存在不良连接。

    此外、这种行为出现在单个板上还是多个板上?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    所有14节电芯的源极电压均为3.8V。 此外、我们在30个电路板上观察到相同的问题/行为。  

    我们已经完成了换用分析(在良好的电路板中替换了问题 IC、并观察到相同的问题)。 因此、已将其确认为 IC 级别问题。

    此致、

    Yamini Kankanala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    是否存在异常瞬态或 ESD 冲击损坏器件的可能性?

    是否在任何有故障的器件上设置了 XREADY 故障位?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是否存在异常瞬态或 ESD 冲击损坏器件的可能性? -  根据我们的观察、我们没有发现这种情况。 发送数据

    以供分析。

    是否在任何有故障的器件上设置了 XREADY 故障位? - 您是指固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    可以、SYS_STAT 寄存器中的 DEVICE_XREADY 位。 是否在有故障的器件上设置为1?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在我们所有的开发板中、SYS_STAT 寄存器中的 DEVICE_XREADY 位都设置为0。

    我们在用户界面处将 IC 的引脚34作为 Cell 6电压为零时观察到的大多数问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    为了进一步支持这一点、我需要查看原理图。 至少是它的 AFE 部分。 如果看不到原理图、就很难找出任何可能的问题。 如果您不想公开共享、则可以通过 E2E 直接消息或电子邮件与我私下共享。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 麦克斯韦、

    关于 Yamini 问题、我们在 BQ76940中遇到的问题是、电池6显示0V。尽管我们在过去2年生产了40k BMS、但最近没有遇到此类 issue.in、但我们仅面临问题。我们不会更改 SOP 中 AFE 部分的任何设计更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了让我进一步支持这一点、我需要看一下原理图。 如果不查看原理图、就很难找出可能是此问题根本原因的任何可能问题。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到所需的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munikumarreddy:

    Max 已外出度假、因此回复可能会延迟到下周初。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种可能是其中一个 VCx 引脚超过其差分绝对最大值 这可能是由于电芯连接过程中的瞬变引起的、我们已经多次看到这种情况。 为此、我们建议的解决方案是在每个 VCx 引脚之间放置8V 齐纳二极管。

    由于设计本身在4年内未发生更改、最近组装/制造或测试程序中的某些更改是否会导致 EOS?

    此致、

    Max Verboncoeur