This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387555/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756

工具与软件:

我将 BQ25756整合到独立充电器中、仅适用于4节26650系列锂离子电池3.2V、9.6WH。  充电设置为2A (ICHG = 24.9K)。  通过 CE 线路控制充电开/关。   通过将 ILIM-HIZ 驱动至+5V 来将充电器置于低功耗"休眠"模式、否则该引脚通过3.92k 电阻器接地。

问题:在部分最终充电过程中、充电电流仅为干净的直流、否则充电电流看起来大约为0A 至2A 之间的纹波、而不是直流。

该器件能否作为独立充电器运行、或者我是否遗漏了什么?  我是否需要设置任何寄存器才能独立运行?  是否可以通过 CE 线路启用和禁用充电器?  如果我使用  ILIM-HIZ 线路启用和禁用充电、这是否会更改任何设置寄存器?  无论我尝试什么、我都无法让它为我提供直流充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lynn、

    当终止电流设置为低于2A 时、建议设置 EN_PFM=0。 对于独立应用、您可以使用 EEPROM 来执行此操作。 请记住、如果充电器断电、充电器将返回到默认寄存器。

    [quote userid="583972" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387555/bq25756-bq25756能否通过 CE 线启用和禁用充电器?  如果我使用  ILIM-HIZ 线路启用和禁用充电、这是否会更改任何设置寄存器?  [报价]

    是的、您可以通过此线路控制充电器。 更改 ILIM_HIZ 电压不会更改任何设置寄存器。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦