主题中讨论的其他器件: TPS65982、TPS552882 、TPS55288
工具与软件:
您好!
我正在设计100W USB PD 源。 我要将降压/升压控制器 TPS552882RPMR 和 TPS65987D 用作 TCPC。 TPS65987D 将通过 SPI 存储器进行配置。 我的配置将是:UFP、Source、100W max
我的问题是:
1.控制降压-升压 EN 引脚的最佳解决方案。 我可以使用吗 Event_Port Pl4.301. 我将哪个端口映射到其中一个 GPIO 端口、它将控制降压/升压的使能(EN)? 这是一个好的解决方案吗? 或者、您是否推荐一些不同的东西?
2.在评估板中、没有有关 USB PD 源解决方案的输入 EMI 或输出 EMI 滤波器的注释。 您是否建议使用它? 如果可以、您能举个例子吗?
3.我只想使用 PP_HV1内部开关。 是否需要将 VBUS1和 VBUS2引脚连接在一起、或者当我 只想使用 PP_HV1时、只需将 VBUS1连接到 USB-C 连接器?
4.成功配置 TPS65987D 所需的一切 TPS65982配置工具 、生成二进制文件、然后将二进制文件刷写到 SPI 存储器中?
5. 我不确定我是否理解这一点… 我是否可以将 MCU (STM32作为 I2C 主器件)连接到 TPS65987D 的 I2C1、而不是从 TPS65987D 读取信息(状态信息)?
6.我不想使用/支持 BC1.2充电,因为我的 USB-C 端口。 所以我不想将 USB2 D+和 D-连接到 TPS65987D。 可以吗? 是否可以将引脚50和53保持未连接状态?
7. 我想询问是否可以通过 TPS65982配置工具设置此事件。 我的 USB PD 源的标准设置能力为20V/5A - 100W (最大值) 当我使用电池为 USB PD 电源供电时、我希望将最大功率降低至60W。 我该怎么做? 如何在 TPS65982配置工具中设置此功能? 想法... 我能够将高/低信号从 MCU 发送到 TPS65987D 的某些 GPIO 引脚 、该引脚将指示其希望从最大100W 切换到最大60W
谢谢你
此致、
Martin