This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:它是否能够驱动 LMG2100R044 GaN FET?

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385665/lmg1210-does-it-drive-lmg2100r044-gan-fet

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044

工具与软件:

您好!

CAN LMG1210 栅极驱动器控制 LMG2100R044 GaN MOSFET?

谢谢!

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christina、

    感谢您回答有关 LMG1210的这个问题。

    LMG2100R044是一款具有集成式 GaN FET 的栅极驱动器。 因此、它不需要栅极驱动器来驱动内部 FET、只需要来自控制器的两个 PWM 信号来切换其内部半桥。

    LMG1210是用于驱动分立式 FET 的栅极驱动器、要使用它、您需要在 IC 外部具有两个 FET 的半桥功率级。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    目前客户不使用 MCU 输出互补 PWM 信号、因此他们需要使用 LMG1210来实现死区时间、互补控制和保护。 您是否见过客户在使用类似的拓扑、并且有更好的方法来打造单独的速率 PWM 控制芯片、该芯片可接收外部反馈来调整 PWM 占空比?  

    谢谢!

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜、您好!

    使用 LMG1210控制 LMG2100R044的输入会非常困难 、因为 LMG1210的高输出和低输出具有不同的电压基准点。 客户是否可以仅使用 LMG1210驱动分立式 FET?

    谢谢!

    Walter