请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM33625 工具与软件:
您好!
我正在 使用设计24/5V、2A 直流转换器 TPSM33625。 在芯片数据表 的第6.1节" 绝对最大额定值"中、结温最高为125°C。 但是、在第6.6节" 系统特性"中、热关断阈值介于158至186 °C 之间、远远超过绝对结温。 现在、问题是如何解释这些值?

![]()
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.