This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1、低温运行查询

Guru**** 2524080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386000/bq28z610-r1-bq28z610-r1-low-temperature-operation-inquiry

器件型号:BQ28Z610-R1

工具与软件:

我们通过更改寄存器喜爱了"SOC 在-20°C 下跳问题"。

之前、我们继续获取 Chemistry ID、Cycle learning、Resistance Temperature Compensation Optimizer。

但 SOC 跳变问题仍未解决。 因此、我们  通过如下所示更改寄存器来应用了迟滞方法

行动编号

存储器地址

文件夹

-5°C 以下

0°C 或更高版本

1.

0x45BE

项电压

3400mV -> 2800mV

2800mV -> 3400mV

2.

0x45C3

端子最小电芯 V

3000mV -> 3100mV

3100mV -> 3000mV

3.

0x464D

IT Gauging Configuration 中的相应标志

16段

14CE

我们的系统切断电压为3400mV、但当在-20°C 上加载700mA 时、我们的电池电压降至3300mV。 因此 SOC 降至0%、并在1分钟内加载电流后立即断电。

但是、当我将 Term Voltage 设置为启用时、将其设置为2800mV、表明 SOC 中断的问题缓解、可以连续加载700mA 大约3小时。

但我想知道这是否是我应用的正确权变措施

如果您需要日志或设置、请询问我任何问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seongmin 您好!

    一个问题是电池的数据表是否支持放电至2800mV? 因此、我的问题是、根据数据表、电池的终止电压是多少?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们电池的截止电压为3000mV。  第一次我设置 TERM 电压为3100mV,但它不起作用(只有3小时只是继续播放视频)和电源关闭3343mV。 此时、我们猜到、端电压设置电压和系统断电电压之间的裕度约为200mV。 考虑到裕度、我们将 Term 电压设置为2800mV、并具有很好的效果( 播放视频时续了8个多小时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seongmin 您好!

    如果是这样、那么我认为您所拥有的设置是一种有效的解决方法。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为没有风险? 我想回顾一下风险点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seongmin 您好!  

    唯一的风险是放电程度略低于电池数据表规定的值、不过、这并未远低于数据表中指定的端接电压。 我唯一能看到的风险是、  与正常用例相比、电池会随着时间的推移而略微老化。

    此致、

    Nick Richards