This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:bq27z561-是否有启用 int 以及电压阈值较低的问题?

Guru**** 2534580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386453/bq27z561evm-011-bq27z561-any-issue-having-int-enabled-as-well-as-lower-votlage-thresholds

器件型号:BQ27Z561EVM-011

工具与软件:

您好!

准备好完成精益流程了。 我希望在执行学习过程之前添加额外的应用特定配置(例如应用特定的 inti V/tem、Lo/hi 设置/清除阈值以及启用中断)。 我不想细说这会有任何问题,但只是想确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您可以添加这些补充内容、只要正确设置了所有基本学习周期参数、就不会影响学习周期。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    -尼克