This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77307:Battery Studio 支持

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387428/bq77307-battery-studio-support

器件型号:BQ77307
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

 是否有 Battery Studio 支持对 BQ77307进行编程、因为标准下载中似乎没有它、我是否必须为其下载配置文件?

提前感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是的、BQStudio 应支持对 BQ77307进行编程:

    确保您拥有的是最新版本的 BQStudio-test  下载。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我没有测试版本-非常感谢!