This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792上的 TS 电压不稳定

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387107/bq25792-unstable-ts-voltage-on-bq25792

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好

下面是供您参考的电路。

基本规格:
输入电压:15V
输入电流:3A
充电电流限制为1.5A

由于电池模块本身具有 TS 功能、因此在 BQ25792电路设计中、我会直接提供一个假信号(BQ25792 TS 引脚的实际设计电压为3V、请忽略基准电路中的电阻器值)。

开始充电时、TS 电压按预期保持在大约3V。

然而、在不到一分钟的时间内、TS 电压就会上升到大约4V。

我不确定我提供假信号的方式是否不正确或是否有其他原因。

您能否说明我的方法是否符合我的设计要求?

如果没有、我该如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好。

    您能给我提供 TS 引脚和 REGN 的示波器捕获吗? 此外、如果放大参考图以查看组件值时、它会模糊不清、这是参考图的清晰图像。   

    此致、

    Jibin