This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-2.5-N:P2P 器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387441/lm385-2-5-n-p2p-device

器件型号:LM385-2.5-N

工具与软件:

客户正在寻找 P2P 器件和高温工作模式器件。 请您提供建议。 非常感谢。  

LM385MX-2.5/NOPB

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    这是一款旧器件、对于较新的设计、我们建议使用 TL431。  可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref (大约2.5V)到36V 之间的任何值。 我们还提供不同的封装选项。

    请  查看 www.ti.com/.../TL431以查看已发布的选项。

    谢谢!

    Sila Atalar