This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:通过 DELAB/CD 进行内部方框图分析

Guru**** 2509215 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386657/ucc3895-internal-block-diagram-analysis-with-delab-cd

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:UCC28C45、UC2845

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助分享 CS、ADS 引脚如何用于控制 DELAB/DELCD?

在下图中、Q1和 Q3的初始状态是导通还是关断?

当 U1输出高电平时、Q2将开启、Q1状态和 Q2状态如何? 以及 DELAB 的电压如何随 DELAB/CD 变化?

顺便说一下、我们有 UCXXX 和 UCCXXCX 系列器件、它们之间的主要差异是什么、如 UC2845和 UCC28C45?

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也参考了什么图表?  您的帖子中未包含该内容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    下图供您参考。 我不知道为什么它没有显示在最后一篇文章。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享方框图。  我 在您的下图中添加了一些文本、以帮助您解释电路的工作原理。

    您能否帮助分享 CS、ADS 引脚如何用于控制 DELAB/DELCD?

    > Q1和 Q3是电流镜、这些 FET 中的电流相同

    > Q4和 Q6是电流镜、这些 FET 中的电流相同。

    >请注意、电流为 FET Q2与 FET Q1和 Q3中的电流相同。

    >请注意电流为 FET Q5与 FET Q4和 Q6中的电流相同。

    >电压放大器 A 用于控制 RAB 和 RCD 的电压。  该电压将控制 FET Q1..Q6中的电流。

    >通过电阻 RAB 和 RCD 的电流将用于为内部计时电容器(Cdelay)充电、以确定 H 桥 FET A..B 何时开启。

    >内部有一个低通滤波器(LPF)可以滤除来自 CS 和 ADS 引脚的噪声。

    在下图中、Q1和 Q3的初始状态是导通还是关断?

    >这些 FET 在电流镜中使用、电流将根据 VRDELAB/RAB 流经它们。

    当 U1输出高电平时、Q2将开启、Q1状态和 Q2状态如何?

    >FET Q2和放大器 B 形成一个电压跟随器、并结合电阻 RAB 控制流经 FET Q1、Q2和 Q3的电流。

    >请注意 Q1、Q2和 Q3的电流是相同的。

    以及 DELAB 的电压如何随 DELAB/CD 变化?

    > RCD/RCD 电压= IQ5ds、IQ4ds、IQ6ds。

    >IQ6ds 用于为内部计时电容器充电、该电容器用于确定与 IQ3类似的 FET 导通。

    顺便说一下、我们有 UCXXX 和 UCCXXCX 系列器件、它们之间的主要差异是什么、如 UC2845和 UCC28C45?

    >关于 UC2845和 UCC28C45。  您将需要在 e2e 中重新发布这些标题中的部件号、以便相应的应用工程师>能够回答您的问题。

    此致、