This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BMS 板上的 BQ34Z100PWR-G1故障疑难解答(调试、校准、电压显示)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386993/bq34z100-troubleshooting-bq34z100pwr-g1-failures-on-bms-board-debugging-calibration-voltage-display

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我是 Racenergy 的 Abhishek、在我的 BMS 电路板设计中使用 BQ34Z100PWR-G1电量监测计 IC 时遇到了几个难题。 非常感谢您帮助解决这些问题。

1.调试/转储失败:

在调试和黄金映像转储过程中、BQ34Z100PWR-G1出现故障。 BMS 电路板的任何运动似乎都会触发这些故障。

2.代码转储灵敏度:

IC 似乎对代码转储期间的移动也很敏感、从而导致故障。

3.校准电路问题:

我发现电流和电压校准电路偶尔出现故障。

4.缺少电压数据:

在某些情况下、BMS 仪表板上不显示电压状态。

以下是有关我的设置的一些其他详细信息:

  • BMS 板(用于传动系3W 的电池类型14S &11P、电压范围48-58V)
  • BQ studio 工具- J - LINK Tag 连接器、编程器电路板和软件(我们在调试和转储时使用的软件)。
  • 我们无法打开 BQ Studio 软件、有时最大错误为100%、因此无法校准电压和电流并进行调试。

我的问题:

  1. Golden Image 验证: 您能否建议一下用于验证 BQ34Z100PWR-G1黄金映像正确性的方法?
  2. 硬件与软件诊断: 如何有效区分 IC 上的硬件故障和可能可纠正的软件问题?
  3. 内部故障恢复: 是否有办法识别 BQ34Z100PWR-G1内的内部故障并从其中潜在恢复?
  4. 校准电路故障排除: 是否有任何建议的程序用于排除与电流和电压校准电路相关的故障?
  5. 移动灵敏度缓解: 您能建议一些策略来减轻 IC 在调试和倾倒过程中对移动的敏感性吗?
  6. 推荐资源: TI 是否有任何其他资源(应用手册、参考设计)可能有助于对这些问题进行故障排除?

感谢您的时间和支持。 我期待您的见解和建议。

此致、

Abhishek。