This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750EVM

Guru**** 2379550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383946/tps25750-tps25750evm

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751EVM

工具与软件:

大家好、如何通过 I2C 将外部电路连接到 TPS25750EVM 以进行编程? 我可以断开内部 TPS25750吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schroedinger:  

    感谢您联系我们!

    编程方法是什么(即通过 EEPROM 进行闪存或通过 MCU/EC 进行加载配置)?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须在2个选项中做出决定:  

    1) 1)对于开发、我想通过 EVM (如果可能)对我的设计进行编程、因为这看起来很简单。 因此、对我来说、最好的方法是将我的设计连接到 EVM (I2C 总线)。 当两个 TPS25750并联时、我可以使用比 EVM 更常见的 I2C 地址对 TPS25750进行编程? 我不确定是否可以使用基于内部的编程工具。  

    2)稍后在生产中、我可以通过 MCU 进行编程或对 EPROM 进行编程(复制 EPROM 内容)。  

    我在这里找到了一个关于如何通过 MCU 来实现的出版物。 如果 有关于 MCU 编程的更详细说明、将会有所帮助。  

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)请参阅我的以下建议、但请注意、这尚未经过测试。  

    您可以移除跳线 J16以将 TPS25751EVM 上的 EEPROM 与 PD 控制器隔离、并通过 I2Cc 连接您的设计。 请记住、EEPROM 也连接到 LDO_3V3和其他电阻器(试验电路板可能有助于进行这些连接)。  

    假设它按预期工作、您可以将 TPS25751EVM 上的 Tiva 连接到 GUI 工具以刷写电路板。  

    另一项建议是使用 aardvark 来刷写您的电路板(假设这里有 EEPROM)。

    2) 2) 请参阅 技术参考手册中 的第5章、了解如何通过 MCU 通过 I2Ct 加载补丁捆绑包。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。