This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:电源管理论坛

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383599/tps61289-power-management-forum

器件型号:TPS61289
主题中讨论的其他器件: TPS61287

工具与软件:

您好、先生/女士:

     我们想在输出端为电源序列添加三个2200uF EC、我想知道这是否可行。  

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果您提到输出为 VHIGH 侧、它是正常的、因为这是总线侧、并且始终首先加电。(由外部电源供电)。

    如果您提到 VLOW 侧、该器件也可以、因为器件在启动时可以使用恒定电流为其充电。

    能否详细介绍一下您的项目?

    就像整个 结构图或原理图一样?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是~~的原理图、以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很抱歉,我们的回复有点晚了。

    我看到您在 VHIGH 侧添加了大型电容器。

    请参见随附的图、该图从5到12V 不等、在 VHIGH 侧使用大电容器。

    该器件在顶部 MOS 上有一个体二极管、因此当 Vin 导通时电流将浪涌。

    启动时、该器件将其电感器电流限制为20A (谷值)、以便为输出电容器充电。

    对于原理图、FB 连接错误。

    请更改为正常的补偿网络、如下所示、不需要二极管。

    RC 可以是20k、Cc 3.3nF、而 CP 可以是100pF。

    实际上、我们有一个与 TPS61289引脚相同的器件、这是一个纯升压器件、称为 TPS61287、它将在今年进行 RTMed。

    请参阅 初步数据表、并检查它是否适合您的案例。

    e2e.ti.com/.../TPS61287-preliminary-datasheet-version-1.1.pdf

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furgus 您好:  

            由于温度问题、我们需要并联2个 TPS61289或 TP61287来验证温度问题。 如果附件是我们的原理图、您能否确认是否有问题?

    谢谢~~e2e.ti.com/.../OLED_5F00_BOOST_5F00_BD_5F00_TPS61289_5F00_0709A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    对于并联器件、

    请将 Comp 引脚和 FB 引脚连接在一起。

     COMP 引脚只需要一组 Rcomp 和 Ccomp。

     在每个 COMP 引脚上分别保留两个100pF 电容器。

    此外、对于 Rup_fb 和 Rdown_fb、需要为 FB 引脚设置一个值、  

      为避免噪声、请在每个 FB 引脚上分别添加100pF。

    我看到缺点是有一个0欧姆、该电阻器的用途是什么?

    器件2的 SYNC 信号可连接到器件1的 DRV 信号以获得相移。

    保持器件1的 SYNC 信号连接到 GND。

    如果您使用 TPS61289、VREF 和 VREF、那么将 VCC 连接到 MODE 的 R5和 R10  

    当 MODE 连接到 VCC 时、它会进入降压模式。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

            感谢您对原理图的建议和附录进行上传。  e2e.ti.com/.../OLED_5F00_BOOST_5F00_BD_5F00_TPS61289_5F00_0710A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    抱歉、我可能不清楚 Comp 引脚、每个引脚需要一个100pF、而不是两个。

    其他地方都还可以。

    再次询问、 FB 侧为什么有0欧姆电阻?

    需要并联两个器件的输出电流是多少?

    我记得它是7A、因此只需一个器件即可。

    您会介意通过电子邮件进行通信吗?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

            1:我们将降低 Comp 引脚的100pF。  

            2:保留该 RB4电阻器以对分压阻抗进行限制。  

            3:是的、它是7A。  

              但我们仍然担心 IC 过热的问题、因此我们保留了两个器件并行放置。  

    谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    请注意:

    当连接 FB 和 COMP 时、器件自然可以进行电流共享、

    如果在启用一个时禁用另一个会导致问题。(EN 引脚上的电压不同)

    如果还有任何其他问题、请随时与我联系。

    f-he@ti.com

    此致、

    Fergus