This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:RGB LED

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697, TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383034/lm3697-rgb-led

器件型号:LM3697
Thread 中讨论的其他器件: TLC5973

工具与软件:

您好、TI 团队。

LM3697专门用于三串白色 LED 驱动器、但我们想将其用于三串 RGB LED、它是否可行?

如果不可能、您推荐用于三串 RGB LED 的哪种器件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    您能请分享一下每个 R G B 串的正向电压是多少吗? 是否需要单独控制3个灯串?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好。

    感谢您的提问。

    是的、我们需要单独控制3个灯串(每种颜色、R G B)、因为我们需要为不同的视觉通知进行颜色组合。

    每个 RGB 灯串的正向电压为5V 或12V。 我们有两个选项、但主要选项为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    您可以考虑 TLC5973。

    TLC5973数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    BR

    Patrick